EIO0000005604.01

RS-232C (COM1)

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n°

RS-232C

Nom du signal

Sens

Description

1

CD

Entrée

Détection de porteuse

2

RD(RXD)

Entrée

Réception de données

3

SD(TXD)

Sortie

Émission de données

4

ER(DTR)

Sortie

Terminal de données prêt

5

SG

-

Mise à la terre du signal (non isolé)

6

DR(DSR)

Entrée

Ensemble de données prêt

7

RS(RTS)

Sortie

Demande d'émission

8

CS(CTS)

Entrée

Prêt pour émission

9

CI (RI)

Entrée

Affichage d'état appelé

Boîtier

FG

-

Masse du châssis (commun à SG)

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.