EIO0000005604.01

Numéros de pièce

Liste de numéros de pièce

Gamme

Taille d'affichage

Numéro de pièce

Harmony PSA6

12 pouces panoramique

HMIPSA6AED18W11

15 pouces

HMIPSA6A7D18W11

15 pouces panoramique

HMIPSA6AFD18W11
HMIPSA65FD18W11
HMIPSA65FD2AW11

19 pouces panoramique

HMIPSA65GD18W11
HMIPSA65GD2AW11

NOTE: Tous les numéros de pièce peuvent être suivis d'une lettre ou d'un chiffre.

Configuration du numéro de pièce

La construction des références des produits est décrite ci-après.

Chiffre Catégorie Numéro Description
1-7 (préfixe) HMIPSA6  
8 UC A Atom
5 Core i5
9 Taille 7 15 pouces
E 12 pouces panoramique
F 15 pouces panoramique
G 19 pouces panoramique
10 Power D 24 Vcc
11 Stockage principal 1 M.2 SATA SSD 128 Go
2 M.2 NVMe SSD 256 Go
12 Mémoire 8 DIMM 8 Go
A DIMM 16 Go
13-15 Système d'exploitation W11 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.