EIO0000005605.01

Installation M.2 SSD (SSD1)

In den M.2 SSD-Steckplatz (SSD1) ist bereits der Hauptspeicher für das Produkt eingesetzt. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie die M.2 SSD-Karte in SSD1 installieren.

HINWEIS:
  • Der SSD1-Steckplatz unterstützt M.2 SSDs vom Typ 2280 (Standardkarte) und 2242. Die Schlüssel-ID lautet Key M.

  • Der SIM-Kartensteckplatz am SSD2-Steckplatz ist zwar sichtbar, aber nicht verfügbar.

  1. Entfernen Sie die Abdeckung des Wartungsfach, siehe Öffnen des Wartungsfachs.
  2. Entfernen Sie die Schraube von der M.2 SSD-Karte in SSD1.
    HINWEIS: Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.
  3. Ziehen Sie die M.2 SSD-Karte aus dem Steckplatz heraus.
  4. Setzen Sie eine neue M.2 SSD-Karte diagonal in den Stecker ein, und drücken Sie dann von oben nach unten.
  5. Im Folgenden wird die Schraubenposition für die einzelnen M.2 SSD-Kartentypen illustriert.

    A. Für Typ 2280

    B. Für Typ 2242

  6. Ziehen Sie beim Einsetzen der M.2 SSD-Karte vom Typ 2280 die in Schritt 2 entfernte Schraube in der mit A gekennzeichneten Position fest.

    Beim Einsetzen des Typs 2242 ist der an der mit A bezeichneten Stelle angebrachte Abstandshalter mit einem 5-mm-Ringschlüssel zu entfernen.

    C. Abstandshalter

    Befestigen Sie den Abstandshalter mit einem 5-mm-Ringschlüssel an der mit B bezeichneten Stelle und ziehen Sie die in Schritt 2 entfernte Schraube an.

    HINWEIS:
    • Das für den Abstandshalter erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,35 N•m (3,1 lb-in).

    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment für die Schraube beträgt 0,2 N•m (1,8 lb-in).

  7. Bringen Sie die Abdeckung des Wartungsfachs wieder an, und ziehen Sie die Schrauben fest.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.