EIO0000005606.01

Instalación de M.2 SSD (SSD1)

En la ranura M.2 SSD (SSD1), ya está insertado el almacenamiento principal del producto. A continuación se describe cómo reemplazar la tarjeta M.2 SSD SSD1.

NOTA:
  • La ranura SSD1 es compatible con M.2 SSD tipo 2280 (tarjeta predeterminada) y 2242. El identificador de clave es Key M.

  • Aunque la ranura para la tarjeta SIM en la ranura SSD2 es visible, no está disponible.

  1. Retire la tapa de la escotilla de mantenimiento consultando Abrir la escotilla de mantenimiento.
  2. Retire el tornillo de la tarjeta M.2 SSD en SSD1.
    NOTA: Se recomienda utilizar un destornillador Phillips #1.
  3. Extraiga la tarjeta M.2 SSD de la ranura.
  4. Inserte una nueva tarjeta M.2 SSD en el conector de manera diagonal, luego presione desde arriba.
  5. A continuación se muestra la posición de los tornillos para cada tipo de tarjeta M.2 SSD.

    A. Para el tipo 2280

    B. Para el tipo 2242

  6. Al insertar la tarjeta M.2 SSD tipo 2280, apriete el tornillo retirado en el paso 2 en la posición indicada por A.

    Al insertar el tipo 2242, retire el espaciador ubicado en la posición indicada por A con una llave de caja de 5 mm.

    C. Espaciador

    Coloque el espaciador con una llave de caja de 5 mm en la posición indicada por B y apriete el tornillo removido en el paso 2 sobre él.

    NOTA:
    • El par de apriete necesario para el espaciador es de 0,35 N•m (3,1 lb-in).

    • El par de apriete necesario para el tornillo es de 0,2 N•m (1,8 lb-in).

  7. Coloque la tapa de la escotilla y apriete el tornillo.
    NOTA: El par de apriete necesario es de 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.