EIO0000005605.01

Anbringen der USB-Kabelklemme

Bringen Sie bei Verwendung eines USB-Geräts eine USB-Klemme an die USB-Schnittstelle an, damit sich das USB-Kabel nicht löst.

HINWEIS: Die USB-Kabelklemme ist ein optionaler Artikel (HMIZCCLUSA) und muss separat erworben werden.
WARNUNG
EXPLOSIONSGEFAHR
  • Verbindungen nicht trennen während ein aktiver Stromkreis besteht, es sei denn, der Bereich ist bekanntlich frei von entzündbaren Konzentrationen.
  • Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie Steckverbinder an das Gerät anschließen oder von diesem Produkt lösen.
  • Stellen Sie sicher, dass angeschlossene Netz-, Kommunikations- und Zubehörkabel keine übermäßige Zugbelastung auf die Anschlüsse ausüben. Berücksichtigen Sie dabei mögliche Vibrationen in der Umgebung.
  • Schließen Sie die Netz-, Kommunikations- und Zubehörkabel sicher an der Blende bzw. am Schaltschrank an.
  • Verwenden Sie nur handelsübliche USB-Kabel.
  • Verwenden Sie ausschließlich nicht-entzündliche USB-Konfigurationen.
  • Überprüfen Sie vor Verwendung der USB-Schnittstelle, ob das USB-Kabel mit der USB-Klemme befestigt wurde.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Achten Sie auf Ihre Finger. Der Rand der Klemme ist scharf.
  1. Montieren Sie die Klemme auf das USB-Steckergehäuse, so dass sie sich über der USB-Kennzeichnung befindet. Die Klemme passt zu einer Länge von 27 bis 43,5 mm (1,06 bis 1,71 in) für den USB-Kabelstecker.
    HINWEIS: Wenn Sie Klemmen zur Kabellastreduzierung am oberen und unteren Anschluss anbringen, legen Sie die Klemme am oberen Anschluss auf die Seite mit der USB-Markierung und am unteren Anschluss auf die Seite ohne die USB-Markierung. Achten Sie darauf, dass sich die Binder nicht gegenseitig behindern.
  2. Justieren Sie die Klemme mit dem USB-Kabelsteckergehäuse. Justieren Sie die Position der Löcher, wo die Klemme befestigt ist. Wählen Sie zur Stabilität die Klemmen-Loch-Position, die dem Steg des Steckergehäuses am nächsten ist.

    A. Führen Sie den Binder hindurch.

  3. Führen Sie den Binder gemäß Abbildung durch das Klemmenloch. Machen Sie mit dem Binder nun eine Schlaufe, und führen Sie ihn durch das Kopfstück, so dass das USB-Kabel durch die Mitte der Binderschlaufe passt. Der Klip ist nun mit dem USB-Kabel befestigt.
    HINWEIS:
    • Überprüfen Sie vorher die Richtung des Kopfstücks. Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel durch die Binderschlaufe läuft, und dass der Binder durch das Kopfstück geführt werden kann.

    • Der mitgelieferte Binder kann ersetzt werden durch einen vom Typ HMIZCCLUSA oder durch einen anderen handelsüblichen Binder mit einer Breite von 4,8 mm (0,19 in) und einer Dicke von 1,3 mm (0,05 in).

  4. Während Sie den Griff an der Klemme gedrückt halten, führen Sie das Kabel von Schritt 3 ganz in die USB-Host-Schnittstelle ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Klemmenlasche sicher am USB-Kabel befindet, das an dieses Produkt angeschlossen ist.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.