EIO0000005605.01

RS-422

D-Sub, 9-poliger Steckverbinder

Produktseite:

Pin-Nr.

RS-422

Signalbezeichnung

Richtung

Beschreibung

1

TxD-

Ausgang

Sendedaten -

2

TxD+

Ausgang

Sendedaten +

3

RxD+

Eingang

Empfangsdaten +

4

RxD-

Eingang

Empfangsdaten -

5

SG

-

Signalerde (nicht potenzialgetrennt)

6

NC

-

Keine Verbindung

7

NC

-

Keine Verbindung

8

NC

-

Keine Verbindung

9

NC

-

Keine Verbindung

Gehäuse

Gehäuseerde

-

Gehäusemasse (gemeinsam mit Signalerde SG)

Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.