EIO0000005605.01

Einstellungen Abschlusswiderstand

Bei Verwendung von RS-422/485 ist eine Abschlusswiderstand-Einstellung erforderlich. Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie den Abschlusswiderstand einstellen.
  1. Zeigen Sie den BIOS-Bildschirm an. Siehe Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.
  2. Wählen Sie Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration.
  3. Wählen Sie unter Termination resistors die Option Enabled.
  4. Betätigen Sie die Taste [F4].
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Save & Exit Setup die Option Yes aus.
  6. Das Produkt wird neugestartet.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.