EIO0000005605.01

Installation M.2 SSD (SSD2)

In den M.2 SSD-Steckplatz (SSD2) können Sie eine M.2 SSD-Karte als Sekundärspeicher einsetzen.

HINWEIS:
  • Der SSD2-Steckplatz unterstützt M.2 SSDs der Typ 2280, 2252 und 2242. Die Schlüssel-ID ist Key B.

  • Der SIM-Kartensteckplatz am SSD2-Steckplatz ist zwar sichtbar, aber nicht verfügbar.

  1. Entfernen Sie die Abdeckung des Wartungsfach, siehe Öffnen des Wartungsfachs.
  2. Entfernen Sie die Schraube in SSD2.
    HINWEIS: Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.
  3. Setzen Sie eine M.2 SSD-Karte diagonal in den Stecker ein, und drücken Sie dann von oben nach unten.
  4. Im Folgenden wird die Schraubenposition für die einzelnen M.2 SSD-Kartentypen illustriert.

    A. Für Typ 2280

    B. Für Typ 2252

    C. Für Typ 2242

  5. Ziehen Sie beim Einsetzen der M.2 SSD-Karte vom Typ 2280 die in Schritt 2 entfernte Schraube in der mit A gekennzeichneten Position fest.

    Beim Einsetzen des Typs 2242 oder 2252 ist der an der mit A bezeichneten Stelle angebrachte Abstandshalter mit einem 5-mm-Ringschlüssel zu entfernen.

    D. Abstandshalter

    Beim Einsetzen des Typs 2252 befestigen Sie den Abstandshalter mit einem 5-mm-Ringschlüssel an der mit B bezeichneten Stelle und ziehen Sie die in Schritt 2 entfernte Schraube daran fest.

    Beim Einsetzen des Typs 2242 ist der Abstandshalter mit einem 5-mm-Ringschlüssel an der mit C bezeichneten Stelle zu befestigen und die in Schritt 2 entfernte Schraube anzuziehen.

    HINWEIS:
    • Das für den Abstandshalter erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,35 N•m (3,1 lb-in).

    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment für die Schraube beträgt 0,2 N•m (1,8 lb-in).

  6. Bringen Sie die Abdeckung des Wartungsfachs wieder an, und ziehen Sie die Schrauben fest.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.