EIO0000005605.01

Öffnen des Wartungsfachs

  1. Trennen Sie die Netzversorgung von diesem Produkt.
  2. Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss (nicht die Netzversorgung), um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen.
  3. Legen Sie das Produkt mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, ebene Fläche.
  4. Entfernen Sie die 2 Schrauben des Wartungsfachs.
    HINWEIS: Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.
  5. Entfernen Sie die Abdeckung.
  6. Bringen Sie nach der Installierung der M.2 SSD oder M.2-Karte die Abdeckung an und ziehen Sie die Schraube fest.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.