EIO0000005605.01

Lieferumfang

Prüfen Sie, dass das Paket alle hier angegebenen Teile enthält.

Sollten Sie etwas beschädigt vorfinden oder feststellen, dass etwas fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst.

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Beschädigte Produkte oder beschädigtes Zubehör dürfen nicht verwendet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Modelle HMIPSA6 x 1

  2. Montagehalter*1 (zur Montage auf einer Montageplatte):

    4 Stück (für Modelle 12 Zoll breit)

    8 Stück (für 15 Zoll, 15 Zoll breit und 19 Zoll breit)

  3. Gleichstromsteckverbinder x 1

  4. Anschluss zur Verlängerung des Netzschalters x 1, siehe Übersicht Bestandteile.

*1 Es besteht keine Montagebefestigung als Wartungszubehör. Bitte achten Sie darauf, dass keine im Paket enthaltenen Befestigungselemente verloren gehen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.