EIO0000005605.01

Ersetzen der Batterie

In diesem Produkt wird ein Primärakku zur Datensicherung für die interne Uhr verwendet. Wenn der Primärakku leer ist, gehen die Uhrzeitdaten verloren. Verwenden Sie als Ersatz nur die Lithium-Metall-Batterie CR-2032 (CR-2032 von Maxell wird empfohlen).

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Folgen Sie den einzelnen Schritten, um den Akku richtig und sicher zu entfernen.
  • Schalten Sie das Gerät vor dem Austausch des Akkus AUS.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
GEFAHR
EXPLOSIONS-, BRAND- ODER CHEMISCHE GEFAHR
  • Verwenden Sie für dieses Produkt nur die identische Ersatzbatterie.
  • Verursachen Sie keinen Kurzschluss.
  • Die Batterien sind ordnungsgemäß zu recyceln bzw. zu entsorgen.
  • Die Batterie darf nicht aufgeladen, zerlegt oder auf über 80 °C (176 °F) erhitzt werden.
  • Verwenden Sie ausschließlich Ihre Hände oder isolierte Werkzeuge, wenn Sie Batterien herausnehmen oder auswechseln.
  • Achten Sie beim Anschluss und Einlegen neuer Batterien auf die richtige Polarität.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
HINWEIS
DATENVERLUST
  • Der Akku sollte regelmäßig alle fünf Jahre nach dem Kauf dieses Produkts ersetzt werden.
  • Setzen Sie den Akku ein, bevor Sie die Stromversorgung wieder anschließen.
  • Der Akku darf nur von qualifiziertem Personal ausgewechselt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Richten Sie nach Wiederanschluss der Netzversorgung die Uhr erneut ein.
  1. Trennen Sie die Netzversorgung von diesem Produkt.
  2. Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss, um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen.
  3. Legen Sie das Produkt mit der Vorderseite nach unten auf eine saubere, ebene Fläche.
  4. Entfernen Sie die Abdeckung des Wartungsfach, siehe Öffnen des Wartungsfachs.
  5. In der Batteriehalterung besteht ein Zwischenraum.
    1. Zwischenraum

  6. Stecken Sie die Spitze eines dünnen Schlitzschraubendrehers in diesen Spalt und ziehen Sie die Batterie heraus.
    HINWEIS: Empfohlen wird ein Schlitzschraubendreher von 2,00 mm oder weniger.
  7. Setzen Sie eine neue Batterie so in die Batteriehalterung ein, dass die auf der Batterie befindliche Markierung „+“ nach oben zeigt.
  8. Bringen Sie die Abdeckung des Wartungsfachs wieder an, und ziehen Sie die Schrauben fest.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.