EIO0000005605.01

Vorsichtsmaßnahmen Stromversorgung

GEFAHR
KURZSCHLÜSSE, BRÄNDE ODER UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN
  • Setzen Sie das Gerät zunächst in eine Montageplatte oder ein Gehäuse zur Installation ein und befestigen Sie es, bevor Sie die Stromversorgungs- und Kommunikationsleitungen anschließen.
  • Befestigen Sie Stromkabel sicher an der Montageplatte oder am Gehäuse.
  • Setzen Sie das Netzkabel keiner übermäßigen Belastung aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  • Das Netzkabel des Geräts sollte nicht gemeinsam mit bzw. in unmittelbarer Nähe von Hauptstromleitungen (hohe Spannung, hoher Strom), Stromleitungen oder Ein-/Ausgangsleitungen (wie z. B. Kommunikationskabel) verlegt werden. Außerdem sollten ihre verschiedenen Systeme auseinander gehalten werden. Wenn Stromleitungen nicht über ein separates System verkabelt werden können, sollten für Ein-/Ausgangsleitungen abgeschirmte Kabel verwendet werden.

  • Für dieses Produkt wird eine unabhängige DC-Stromversorgung empfohlen. (Die Gleichstromversorgung sollte sich in der Nähe des Geräts befinden, wobei die paarweise verdrillten Kabel so kurz wie möglich sein sollten.)

  • Befestigen Sie zur Erhöhung des Rauschwiderstands einen Ferritkern am Netzkabel.

Stromversorgungsanschlüsse

  • Falls die bereitgestellte Spannung den vorgeschriebenen Bereich übersteigt, schließen Sie das Gerät an eine geregelte Stromversorgung an.

    1. Geregelte Stromversorgung

    2. Paarweise verdrilltes Kabel

    3. Dieses Produkt

  • Die Klemmen Vin- und SG (Signalerde) / FG (Funktionserde) sind im Produkt verbunden. Wenn der 0-VDC-Ausgang des Gleichstromnetzteils geerdet ist, kann eine Erdungsschleife entstehen, die dazu führt, dass der Rückstrom des Netzteils durch den FG-Pfad fließt. Es wird empfohlen, das System so zu konzipieren, dass keine Erdschleifen entstehen, z. B. durch Sicherstellen, dass der Gleichstromversorgungsausgang nicht geerdet ist.

    1. DC-Versorgung

    2. Dieses Produkt

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.