EIO0000005605.01

Elektrische Kenndaten

Nominale Eingangsspannung

24 Vdc

Grenzwerte für die Eingangsspannung

19,2...28,8 Vdc

Immunität gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen

1 ms oder weniger bei 20,4 Vdc

Stromaufnahme*1*2

Max

12 Zoll breit (Atom): 50 W

15 Zoll (Atom): 50 W

15 Zoll breit (Atom): 55 W

15 Zoll breit (Core i5): 58 W

19 Zoll breit (Core i5): 60 W

Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt

12 Zoll breit (Atom): 40 W

15 Zoll (Atom): 40 W

15 Zoll breit (Atom): 45 W

15 Zoll breit (Core i5): 50 W

19 Zoll breit (Core i5): 54 W

Wenn Bildschirm abschaltet (keine Stromversorgung an externe Geräte)

12 Zoll breit (Atom): 30 W

15 Zoll (Atom): 30 W

15 Zoll breit (Atom): 30 W

15 Zoll breit (Core i5): 35 W

19 Zoll breit (Core i5): 35 W

Einschaltstrom

30 A oder weniger

Durchschlagsfestigkeit

Nicht zutreffend (nicht isoliert)

Isolationswiderstand

Nicht zutreffend (nicht isoliert)

*1 Die Verlustleistung ist gleich der Leistungsaufnahme.

*2 Wenn der Turbo-Boost aktiviert ist, kann es zu einem kurzzeitigen Anstieg der Stromlast und einem Neustart des geräts kommen. Verwenden Sie ein Netzteil mit einer Leistungsspanne von mindestens 80% über dem für dieses Produkt angegebenen Stromverbrauch. Das Gleiche gilt für die Verwendung eines Schutzschalters. Die Verwendung eines sofort auslösenden Schutzschalters wird nicht empfohlen. Um die Leistungsbelastung zu vermeiden, sollten Sie den Turbo-Boost deaktivieren.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.