EIO0000005605.01

Installation der M.2-E-Karte

In den M.2-E-Steckplatz (M.2-E)kann eine M.2 Key E-Karte für eine WiFi/Bluetooth-Verbindung eingesetzt werden.

HINWEIS: Der M.2-E-Steckplatz unterstützt M.2 Key E vom Typ 2230.
  1. Entfernen Sie die Abdeckung des Wartungsfach, siehe Öffnen des Wartungsfachs.
  2. Entfernen Sie die Schraube in M.2-E.
    HINWEIS: Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.
  3. Stecken Sie eine M.2 Key E-Karte diagonal in das Kartenfach und drücken Sie es nach unten.
  4. Ziehen Sie die in Schritt 2 entfernte Schraube fest.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,8 lb-in).
  5. Bringen Sie die Abdeckung des Wartungsfachs wieder an, und ziehen Sie die Schrauben fest.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.