EIO0000005605.01

Anschlusseinstellung RS-422/485

Gehen Sie bei Umschaltung RS-422 und RS-485 wie folgt vor:
  1. Zeigen Sie den BIOS-Bildschirm an. Siehe Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.
  2. Wählen Sie Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration.
  3. Wählen Sie COM port 2 Mode.
  4. Auswählen RS-422 oder RS-485.
  5. Betätigen Sie die Taste [F4].
  6. Wählen Sie im Dialogfeld Save & Exit Setup die Option Yes aus.
  7. Das Produkt wird neugestartet.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.