EIO0000005605.01

Kenndaten der Anzeige

15 Zoll

  15 Zoll
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 15 Zoll
Auflösung 1.024 x 768 Pixel (XGA)
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) 304,1 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (Nicht vom Anwender austauschbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 70.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 (angepasst per Touch-Panel oder Software)

12 Zoll breit, 15 Zoll breit, 19 Zoll breit

  12 Zoll breit 15 Zoll breit 19 Zoll breit
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 12,1 Zoll 15,6 Zoll 18,5 Zoll
Auflösung 1.280 x 800 Pixel (WXGA) 1.920 x 1.080 Pixel (FHD)
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,16 x 193,59 mm (13,55 x 7,62 in) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (Nicht vom Anwender austauschbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 30.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%) 50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 (angepasst per Touch-Panel oder Software)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.