EIO0000005605.01

Sicherheitssiegel

Dieses Produkt ist mit einem Sicherheitssiegel versehen, das dazu beiträgt, unbefugte Reparaturen oder Änderungen an dem Produkt zu erkennen. Sobald das Sicherheitssiegel entfernt oder zerrissen ist, kann es nicht wieder angebracht werden, wodurch sich das Sicherheitsrisiko des Produkts erhöht.

WARNUNG
POTENTIELLE BEEINTRÄCHTIGUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT
  • Das Sicherheitssiegel auf dem Produkt darf nicht entfernt oder beschädigt werden.
  • Verwenden Sie keine Produkte mit entfernten oder beschädigten Sicherheitssiegeln.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Wenn die Abdeckung der Wartungsklappe geöffnet ist, um die M.2 SSD, die M.2-Karte oder den Akku zu installieren bzw. zu ersetzen, wird empfohlen, Vorkehrungen zu treffen, um unbefugte Reparaturen oder Manipulationen durch die Wartungsklappe zu verhindern. So wird sichergestellt, dass nicht autorisierte Personen nach Abschluss der Arbeiten keinen Zugang zu den Innenräumen haben. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Abdeckung der Wartungsklappe ausschließlich im Bedarfsfall geöffnet wird.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.