EIO0000005605.01

RS-232C (COM1)

D-Sub, 9-poliger Steckverbinder

Produktseite:

Pin-Nr.

RS-232C

Signalbezeichnung

Richtung

Beschreibung

1

CD

Eingang

Trägererkennung

2

RD(RXD)

Eingang

Empfangsdaten

3

SD(TXD)

Ausgang

Sendedaten

4

ER(DTR)

Ausgang

Endgerät betriebsbereit

5

SG

-

Signalerde (nicht potenzialgetrennt)

6

DR(DSR)

Eingang

Betriebsbereitschaft

7

RS(RTS)

Ausgang

Sendeaufforderung

8

CS(CTS)

Eingang

Senden möglich

9

CI (RI)

Eingang

Aufgerufene Statusanzeige

Gehäuse

Gehäuseerde

-

Gehäusemasse (gemeinsam mit Signalerde SG)

Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.