EIO0000005605.01

Teilenummern

Teilenummernliste

Serie

Anzeigengröße

Teilenummer

Harmony PSA6

12 Zoll breit

HMIPSA6AED18W11

15 Zoll

HMIPSA6A7D18W11

15 Zoll breit

HMIPSA6AFD18W11
HMIPSA65FD18W11
HMIPSA65FD2AW11

19 Zoll breit

HMIPSA65GD18W11
HMIPSA65GD2AW11

HINWEIS: Auf alle Teilenummern kann ein Buchstabe oder eine Zahl folgen.

Teilenummer-Konfiguration

Nachfolgend wird die Konfiguration von Typennummern beschrieben.

Ziffer Kategorie Nummer Beschreibung
1-7 (Präfix) HMIPSA6  
8 CPU A Atom
5 Core i5
9 Größe 7 15 Zoll
E 12 Zoll breit
F 15 Zoll breit
G 19 Zoll breit
10 Leistung D 24 Vdc
11 Hauptspeicher 1 M.2 SATA SSD 128 GB
2 M.2 NVMe SSD 256 GB
12 Speicher 8 DIMM 8 GB
A DIMM 16 GB
13-15 Betriebssystem W11 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.