Zubehör
In diesem Abschnitt werden optionale Artikel vorgestellt, die separat erhältlich sind.
Produkte können ohne Vorankündigung geändert
oder eingestellt werden. Bitte holen Sie auf unserer Website die neuesten
Informationen ein.
www.se.com/docs
|
Produktname |
Produktnummer |
|---|---|
|
Speicher |
|
|
M.2 SATA SSD 128 GB (Typ 2280, Key B+M) |
HMIYPSA6M2128L |
|
M.2 SATA SSD 512 GB (Typ 2280, Key B+M) |
HMIYPSA6M2512L |
|
M.2 NVMe SSD 256 GB (Typ 2280, Key M)*2 |
HMIYPSA6NVM256 |
|
Kabel |
|
|
DP-DVI-Kabel (5 m)*1 |
HMIYFPCBDPDV5M |
|
USB/Audio-Konvertierungskabel |
HMIYP6CVUSAU |
| Weitere | |
|
Trellix-Lizenz |
HMIYP6LSMCA |
|
USB-Klemme Typ A (5 Stück/Satz) |
HMIZCCLUSA |
*1 Dies ist ein passives Kabel.
*2 Es wird nur der SSD1-Steckplatz bei den i5-Modellen unterstützt.