EIO0000005605.01

LED-Anzeigen

Status-LED

Farbe

Zustand

Beschreibung

Grün

EIN

S0 (in Betrieb)

Blinken

Bildschirm ist ausgeschaltet.

Orange

EIN

S3

Blinken

System fährt hoch.

Rot

EIN

S4, S4 (Hybrid Shutdown)*1, S5

-

AUS

G3 (power is off)

*1 S4 (Hybrid Shutdown) ist S5, wenn der Windows®-Schnellstart aktiviert ist.

Weckereignisse

Die folgende Tabelle zeigt die Status, die bei der Ausführung der einzelnen Aktionen auf den normalen Startstatus (S0) zurückgesetzt werden.

ACPI-Zustand

Status Stromzufuhr

Hochfahren

Netzzufuhr ist eingeschaltet

Wake on LAN

Touch-Eingabe

USB-Gerät*1

S3

Schlafmodus

S4

Ruhezustand

S4 (Hybrid Shutdown)

Ruhezustand

S5

Soft-Aus

G3

Mechanisches Aus

*1 Beschränkt auf USB-Geräte, die die Fernweckfunktion unterstützen.

HINWEIS: Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, während G3 eingestellt ist, wechselt sie direkt in den Zustand S0.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.