Accessori
Questa sezione presenta gli articoli opzionali venduti separatamente.
I prodotti potrebbero subire modifiche o la produzione
potrebbe essere interrotta senza preavviso. Per le informazioni aggiornate,
visitare il nostro sito web.
www.se.com/docs
|
Nome prodotto |
Numero prodotto |
|---|---|
|
Memorizzazione |
|
|
M.2 SATA SSD 128 GB (Tipo 2280, Key B+M) |
HMIYPSA6M2128L |
|
M.2 SATA SSD 512 GB (Tipo 2280, Key B+M) |
HMIYPSA6M2512L |
|
M.2 NVMe SSD 256 GB (Tipo 2280, Key M)*2 |
HMIYPSA6NVM256 |
|
Cavo |
|
|
DP-DVI Cavo (5 m)*1 |
HMIYFPCBDPDV5M |
|
Cavo di conversione USB/Audio |
HMIYP6CVUSAU |
| Altro | |
|
Licenza Trellix |
HMIYP6LSMCA |
|
Morsetto serracavo USB Tipo A (q.tà 5 per conf.) |
HMIZCCLUSA |
*1 Questo è un cavo passivo.
*2 Supporta lo slot SSD1 solo sui modelli i5.