Accesorios
Esta sección presenta elementos opcionales que se venden por separado.
Los productos pueden cambiar o dejar de fabricarse
sin previo aviso. Consulte nuestro sitio web para obtener la información
más reciente.
www.se.com/docs
|
Nombre del producto |
Número del producto |
|---|---|
|
Almacenamiento |
|
|
M.2 SATA SSD 128 GB (Tipo 2280, Key B+M) |
HMIYPSA6M2128L |
|
M.2 SATA SSD 512 GB (Tipo 2280, Key B+M) |
HMIYPSA6M2512L |
|
M.2 NVMe SSD 256 GB (Tipo 2280, Key M)*2 |
HMIYPSA6NVM256 |
|
Cable |
|
|
Cable DP-DVI (5 m)*1 |
HMIYFPCBDPDV5M |
|
Cable de conversión USB/audio |
HMIYP6CVUSAU |
| Otros | |
|
Licencia de Trellix |
HMIYP6LSMCA |
|
Abrazadera del cable USB Tipo A (5 piezas por juego) |
HMIZCCLUSA |
*1 Éste es un cable pasivo.
*2 Compatible solamente con la ranura SSD1 en los modelos i5.