EIO0000005607.01

Pulizia regolare

Pulizia del prodotto

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • Spegnere questo prodotto prima di pulirlo.
  • Non utilizzare oggetti duri o appuntiti sullo schermo touch.
  • Non utilizzare solventi per vernici, solventi organici o composti molto acidi per pulire l'unità.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Quando questo prodotto diventa sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto o con un panno morbido bagnato in acqua e poi ben strizzato.

NOTA: Se questo prodotto è molto sporco, bagnare un panno morbido in acqua con un detergente neutro, strizzarlo per bene e pulire il prodotto evitando l'etichetta prodotto.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.