EIO0000005607.01

Dimensioni del cutout del pannello

In base alle dimensioni del cutout del pannello, aprire il foro di montaggio sul pannello.

  1. Larghezza

  2. Altezza

  3. Spessore del pannello

La tolleranza dimensionale per la larghezza e l'altezza del foro di montaggio è +1/-0 mm (+0,04/-0 in). Tutti gli angoli hanno il raggio di R3 mm (R0,12 in) o inferiore.

Nome del modello
A B C

12 pollici wide

295 mm (11,61 in)

217 mm (8,54 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 pollici

349,5 mm (13,76 in)

281,5 mm (11,08 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

15 pollici wide

394 mm (15,51 in)

250 mm (9,84 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

19 pollici wide

449,5 mm (17,7 in)

279,5 mm (11,0 in)

1,6...5 mm (0,06...0,2 in)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.