EIO0000005607.01

Apertura dello sportello di manutenzione

  1. Scollegare l'alimentatore da questo prodotto.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.
  3. Appoggiare il prodotto a faccia in giù su una superficie pulita, piana e livellata.
  4. Rimuovere le 2 viti dello sportello di manutenzione.
    NOTA: Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.
  5. Smontare la copertura.
  6. Dopo aver installato l'unità M.2 SSD o la scheda M.2, posizionare il coperchio e serrare la vite.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.