EIO0000005607.01

Precauzioni sulla tensione di alimentazione

PERICOLO
RISCHIO DI CORTOCIRCUITO, INCENDIO O FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLE APPARECCHIATURE
  • Installare e fissare il prodotto sul pannello di installazione o sul cabinet prima di collegare la linea di alimentazione e le linee di comunicazione.
  • Verificare che i cavi di alimentazione siano saldamente fissati al pannello di installazione o al cabinet.
  • Evitare di sollecitare eccessivamente il cavo di alimentazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
  • Il cavo di alimentazione dell'apparato non dovrebbe essere avvolto o tenuto vicino alle linee principali del circuito (alta tensione, alta corrente), alle linee di alimentazione o alle linee di Ingresso/Uscita, poiché i vari sistemi dovrebbero essere tenuti separati. Se le linee di alimentazione non possono essere collegate con un sistema separato, utilizzare cavi schermati per le linee di Ingresso/Uscita.

  • Per questo prodotto si consiglia di utilizzare un'alimentazione CC indipendente. (L'alimentatore CC dovrà essere posizionato vicino al prodotto, con cablaggio a doppini il più corto possibile.)

  • Per aumentare la resistenza al rumore, fissare un anello di ferrite sul cavo di alimentazione.

Collegamenti alimentatore

  • Se la variazione della tensione va oltre l'intervallo previsto, collegare un alimentatore regolato.

    1. Alimentatore regolato

    2. Cavo a coppia intrecciata

    3. Questo prodotto

  • I terminali Vin- ed SG (massa segnale) / FG (massa funzionale) sono collegati all'interno dell'apparato. Se l'uscita 0 Vcc dell'alimentatore CC è collegata a terra, è possibile che si formi un loop di terra, facendo fluire la corrente di ritorno dell'alimentatore attraverso il percorso FG. Si raccomanda di progettare il sistema in modo che non si creino loop di terra, ad esempio assicurandosi che l'uscita dell'alimentazione CC non sia collegata a terra.

    1. Alimentatore CC

    2. Questo prodotto

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.