EIO0000005607.01

Orologio

Precisione RTC

Deviazione di ±60 secondi al mese (a 25 °C [77 °F] e con alimentazione disattivata).

Backup dati orologio

Batteria al litio (batteria principale, sostituibile)
Durata della batteria: 5 anni (circa)

Le variazioni nelle condizioni operative e nella durata della batteria possono causare una deviazione dell'orologio compresa fra +300 e -300 secondi al mese. Se si utilizza questo prodotto in un sistema in cui i tempi sono critici, regolare l'orologio a intervalli periodici.

Se la batteria principale si scarica o viene rimossa, il back-up dei dati orologio va perso. Per sostituire la batteria, fare riferimento a Sostituzione della batteria.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.