EIO0000005608.01

定期清洁

清洁此产品

注意
设备损坏
  • 清洁本产品前务必将其断电。
  • 不可使用坚硬或尖锐的物体来操作触摸屏。
  • 切勿使用涂料稀释剂、有机溶剂或强酸性化合物清洁该单元。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

当本产品变脏时,请用柔软的干布或仅浸过水且拧干的软布擦拭。

注: 若产品变得很脏,请将软布泡入水中,加入中性清洁剂,再将布拧干后擦拭本产品,同时避开产品标签。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.