EIO0000005607.01

Introduzione

Per installare la scheda M.2 SSD o la scheda M.2, è necessario aprire lo sportello di manutenzione. Di seguito viene descritto come aprire lo sportello di manutenzione.

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Questo prodotto utilizza alimentazione a 24 Vcc. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
DANNI AL DISPOSITIVO DI MEMORIA E PERDITA DI DATI
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche prima di qualsiasi contatto con un dispositivo di memoria installato.
  • Utilizzare solo i nostri dispositivi di memoria opzionali per questo prodotto.
  • Eseguire periodicamente il back-up dei dati, perché i dispositivi di memorizzazione hanno durata limitata e la perdita accidentale dei dati si potrebbe verificare in qualsiasi momento.
  • Verificare che il dispositivo di memorizzazione sia orientato correttamente prima di inserirlo.
  • Non piegare, far cadere o colpire il dispositivo di memorizzazione.
  • Non toccare l'interno del dispositivo di memorizzazione o i suoi connettori.
  • Non smontare o modificare il dispositivo di memorizzazione.
  • Mantenere asciutto il dispositivo di memorizzazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
ATTENZIONE
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non toccare le schede del circuito, le parti o i cavi interni con le mani o con oggetti metallici, facendo attenzione a evitare scariche elettrostatiche e contaminazione di sostanze estranee.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
SCARICHE ELETTROSTATICHE
Prima di rimuovere il coperchio, adottare le misure di protezione necessarie contro le scariche elettrostatiche, ad esempio indossare un braccialetto antistatico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.