EIO0000005607.01

Sostituzione della batteria

L'apparato usa la batteria principale per il back-up dati del clock interno. Se la batteria principale si scarica, il back-up dei dati va perso. Per la sostituzione, utilizzare solo batterie al litio metallico CR-2032 (si consigliano le CR-2032 di Maxell).

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Seguire le procedure passo per sostituire correttamente la batteria in condizioni di sicurezza.
  • Prima di sostituire la batteria, disattivare l'alimentazione del prodotto.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
PERICOLO
RISCHIO CHIMICO, D'ESPLOSIONE O D'INCENDIO
  • Utilizzare solo batterie di ricambio identiche per questo prodotto.
  • Non causare un cortocircuito.
  • Riciclare o smaltire correttamente le batterie esauste.
  • Non ricaricare o smontare le batterie, non esporle a temperature superiori a 80 °C (176 °F).
  • Per rimuovere o sostituire le batterie, adoperare solo le mani o utensili isolati.
  • Quando si inserisce e si collega una batteria nuova, rispettare la polarità.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
PERDITA DI DATI
  • Sostituire la batteria regolarmente ogni cinque anni dopo l'acquisto dell'apparato.
  • Inserire la batteria prima di ricollegare l'alimentazione.
  • La batteria può essere sostituita solo da personale qualificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: Dopo aver ricollegato l'alimentazione, configurare di nuovo l'orologio.
  1. Scollegare l'alimentatore da questo prodotto.
  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo.
  3. Appoggiare il prodotto a faccia in giù su una superficie pulita, piana e livellata.
  4. Rimuovere il coperchio dello sportello di manutenzione facendo riferimento a Apertura dello sportello di manutenzione.
  5. Il portabatteria presenta uno spazio libero.
    1. Spazio libero

  6. Inserire la punta di un cacciavite piatto a punta sottile nella fessura ed estrarre la batteria.
    NOTA: Si consiglia un cacciavite a testa piatta di 2,00 mm o meno.
  7. Inserire una nuova batteria nel portabatteria in modo che il segno "+" della batteria si trovi in alto.
  8. Riposizionare il coperchio dello sportello di manutenzione e stringere la vite.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.