EIO0000005607.01

Impostazione della resistenza di terminazione

Quando si usano le RS-422/485 occorre una resistenza di terminazione. Di seguito viene descritto come impostare la resistenza di terminazione.
  1. Visualizzare la schermata del BIOS. Consultare la Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.
  2. Selezionare Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration.
  3. In Termination resistors, selezionare Enabled.
  4. Premere il tasto [F4].
  5. Selezionare Yes nella finestra di dialogo Save & Exit Setup.
  6. L'apparato si riavvia.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.