EIO0000005607.01

Specifiche elettriche

Tensione d'alimentazione nominale

24 Vcc

Limiti alimentazione nominale

19,2...28,8 Vcc

Immunità ai cali di tensione e alle interruzioni di breve durata

1 ms o meno a 20,4 Vcc

Assorbimento*1*2

Massimo

12" wide (Atom): 50 W

15" (Atom): 50 W

15" wide (Atom): 55 W

15" wide (Core i5): 58 W

19" wide (Core i5): 60 W

In assenza di alimentazione a dispositivi esterni

12" wide (Atom): 40 W

15" (Atom): 40 W

15" wide (Atom): 45 W

15" wide (Core i5): 50 W

19" wide (Core i5): 54 W

Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni)

12" wide (Atom): 30 W

15" (Atom): 30 W

15" wide (Atom): 30 W

15" wide (Core i5): 35 W

19" wide (Core i5): 35 W

Corrente di spunto

30 A o minore

Rigidità dielettrica

N/A (non isolato)

Resistenza di isolamento

N/A (non isolato)

*1 La perdita di potenza corrisponde al consumo di energia.

*2 Quando si attiva il turbo boost, il carico di potenza potrebbe aumentare momentaneamente e il prodotto potrebbe riavviarsi. Utilizzare un alimentatore avente margine di potenza di almeno l'80% rispetto al consumo specificato per questo prodotto. Lo stesso vale per l'utilizzo dell'interruttore automatico. Si sconsiglia l'uso di interruttori automatici a sgancio istantaneo. Per evitare il carico di potenza, utilizzare con il turbo boost disattivato.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.