EIO0000005607.01

RS-485

Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato prodotto:

N° pin

RS-425

Nome segnale

Direzione

Descrizione

1

Data-

Ingresso/Uscita

Dati di comunicazione -

2

Data+

Ingresso/Uscita

Dati di comunicazione +

3

NC

-

Connessione assente

4

NC

-

Connessione assente

5

SG

-

Massa del segnale (non isolato)

6

NC

-

Connessione assente

7

NC

-

Connessione assente

8

NC

-

Connessione assente

9

NC

-

Connessione assente

Involucro

FG

-

Massa telaio (comune con SG)

Vite a martinetto (#4-40 UNC):

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.