EIO0000005607.01

Precauzioni per la realizzazione di un prodotto per uso finale

Prodotto progettato per essere utilizzato sulle superfici piatte di un involucro IP66, UL 50/50E o Tipo 4X (solo uso interno).

Far attenzione a quanto segue quando si trasforma questo prodotto in un prodotto dedicato:

  • La faccia posteriore del prodotto non è qualificata come custodia. Quando si trasforma questo prodotto in un prodotto personalizzato, accertarsi di utilizzare una custodia che soddisfi gli standard di custodia completa del prodotto personalizzato.

  • Installare questo prodotto in un involucro con rigidità meccanica.

  • Questo prodotto è un dispositivo di tipo aperto e non è progettato per uso esterno. La certificazione UL è stata rilasciata solo per uso al chiuso.

  • Installare e azionare il prodotto con il pannello anteriore rivolto in fuori.

NOTA: IP66 non fa parte della certificazione UL.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.