EIO0000005607.01

Precauzioni per il collegamento dell'interfaccia seriale

L'interfaccia seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati all'interno dell'apparato. Quando il connettore Interfaccia seriale è D-Sub, collegare il cavo FG all'involucro.

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO
  • Verificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.
  • Quando l'SG e l'FG del dispositivo esterno non sono isolati, collegare l'SG del prodotto all'SG sul dispositivo esterno.
  • Per ridurre il rischio di danneggiare il circuito, collegare il SG a una connessione sicura di massa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
  • Utilizzare un connettore D-Sub a 9 pin con viti per connettore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.