EIO0000005607.01

Installazione dell'unità M.2 SSD (SSD2)

Nello slot M.2 SSD (SSD2) è possibile inserire una scheda M.2 SSD come memoria secondaria.

NOTA:
  • Lo slot SSD2 supporta le unità M.2 SSD di tipo 2280, 2252 e 2242. L'ID della chiave è la chiave B.

  • L'alloggiamento della scheda SIM sullo slot SSD2 è visibile, ma non è disponibile.

  1. Rimuovere il coperchio dello sportello di manutenzione facendo riferimento a Apertura dello sportello di manutenzione.
  2. Rimuovere la vite in SSD2.
    NOTA: Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.
  3. Inserire una scheda M.2 SSD nel connettore in diagonale, quindi spingere dall'alto.
  4. Di seguito è indicata la posizione delle viti per ciascun tipo di scheda M.2 SSD.

    A. Per il tipo 2280

    B. Per il tipo 2252

    C. Per il tipo 2242

  5. Quando si inserisce la scheda M.2 SSD tipo 2280, stringere la vite rimossa al punto 2 nella posizione indicata con A.

    Quando si inserisce il tipo 2242 o 2252, rimuovere il distanziale fissato nella posizione indicata da A con una chiave a tubo da 5 mm.

    D. Distanziale

    Quando si inserisce il tipo 2252, fissare il distanziale con una chiave a tubo da 5 mm nella posizione indicata da B e stringere la vite rimossa al punto 2.

    Quando si inserisce il tipo 2242, fissare il distanziale con una chiave a tubo da 5 mm nella posizione indicata da C e stringere la vite rimossa al punto 2.

    NOTA:
    • La coppia di serraggio necessaria per il distanziale è 0,35 N•m (3,1 lb-in).

    • La coppia di serraggio necessaria per la vite è 0,2 N•m (1,8 lb-in).

  6. Riposizionare il coperchio dello sportello di manutenzione e stringere la vite.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.