EIO0000005607.01

Sigillo di sicurezza

Questo prodotto è dotato di un sigillo di sicurezza che consente di rilevare riparazioni o modifiche non autorizzate al prodotto. Se il sigillo di sicurezza è stato rimosso o strappato, non può più essere riapplicato e questo aumenta i rischi sulla sicurezza del prodotto.

AVVERTIMENTO
POSSIBILE COMPROMISSIONE DELLA DISPONIBILITÀ, DELL'INTEGRITÀ E DELLA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA
  • Non rimuovere o strappare il sigillo di sicurezza del prodotto.
  • Non utilizzare prodotti con sigilli di sicurezza rimossi o strappati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Quando la copertura del portello di manutenzione è aperto per l'installazione o la sostituzione dell'unità M.2 SSD, della scheda M.2 o della batteria, si consiglia di adottare precauzioni per evitare riparazioni non autorizzate o manomissioni attraverso il portello di manutenzione. In questo modo si eviterà che persone malintenzionate al termine dei lavori possano accedere all'interno. Si ricorda che la copertura del portello di manutenzione non va aperta inutilmente.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.