EIO0000005607.01

Installazione della scheda M.2-E

Nello slot M.2-E (M.2-E), è possibile inserire una scheda M.2 Key E per una connessione WiFi/Bluetooth.

NOTA: Lo slot M.2-E supporta la Chiave E M.2 tipo 2230.
  1. Rimuovere il coperchio dello sportello di manutenzione facendo riferimento a Apertura dello sportello di manutenzione.
  2. Rimuovere la vite in M.2-E.
    NOTA: Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.
  3. Inserire una scheda M.2 Key E nel connettore in diagonale, quindi spingere dall'alto.
  4. Serrare la vite rimossa al punto 2.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,8 lb-in).
  5. Riposizionare il coperchio dello sportello di manutenzione e stringere la vite.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,8 lb-in).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.