EIO0000005607.01

Impostazione della porta RS-422/485

Per la commutazione di RS-422 e RS-485, seguire la procedura seguente.
  1. Visualizzare la schermata del BIOS. Consultare la Harmony PSA6 Windows System Setting User Guide.
  2. Selezionare Advanced > NCT5525D Super IO Configuration > Serial Port 2 Configuration.
  3. Selezionare COM port 2 Mode.
  4. Selezionare RS-422 o RS-485.
  5. Premere il tasto [F4].
  6. Selezionare Yes nella finestra di dialogo Save & Exit Setup.
  7. L'apparato si riavvia.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.