EIO0000005607.01

Contenuto della confezione

Verificare che tutte voci qui elencate siano presenti nella confezione.

Se trovate qualcosa di danneggiato o mancante, contattate immediatamente l'assistenza clienti.

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non utilizzare prodotti o accessori danneggiati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Modello HMIPSA6 x 1

  2. Dispositivi di fissaggio dell'installazione*1 (per installare sul pannello):

    4 pezzi (per modelli da 12 pollici wide)

    8 pezzi (per 15 pollici, 15 pollici wide e 19 pollici wide)

  3. Connettore di alimentazione CC x 1

  4. Connettore per estendere il pulsante di accensione x 1, fare riferimento a Identificazione dei componenti.

*1 Non esiste un dispositivo di fissaggio per l'installazione preparato come accessorio di manutenzione. Non smarrite gli elementi di fissaggio inclusi nella confezione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.