7ES02-0406-04

Ecoreach

Ecoreach es una solución de software para la configuración y puesta en marcha del dispositivo inteligente.

Ecoreach se comunica con el dispositivo a través de la red y proporciona las siguientes funciones:

  • Detección automática de dispositivos

  • Comprobación y control de dispositivos

  • Actualizaciones de firmware

Consulte Ecoreach para obtener instrucciones sobre cómo instalar la solución y añadir su dispositivo a ella.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?