7ES02-0406-04

Nombre de canal

Puede establecer el nombre de canal que desee en los 12 canales.

El nombre de canal solo puede establecerse en inglés. Los caracteres permitidos son:

  • A a Z

  • a a z

  • 0 a 9

  • Caracteres especiales (guión/ menos (-), barra (/), porcentaje (%), punto (.) y (espacio vacío))

La longitud del nombre de canal se ajusta automáticamente dependiendo de la selección de caracteres. Por ejemplo, si el nombre de canal contiene solo el carácter “W”, la longitud máxima es de 8 caracteres, y si el nombre de canal solo contiene carácter “I”, la longitud máxima es de 18 caracteres.

Utilice los siguientes botones contextuales para editar:

  • para modificar el carácter seleccionado.

  • para seleccionar el carácter situado a la derecha del que se encuentra seleccionado actualmente o volver al dígito de la izquierda.

  • para confirmar el nombre de canal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?