7ES02-0406-04

Luz indicadora de estado del producto

Si la luz indicadora de Estado del producto es de color rojo, hay un fallo en el sistema de alimentación o en el dispositivo.

Dicho error se debe a una de las siguientes causas:

  • Prueba autodiagnóstica fallida

  • Error del producto

  • Error del sistema

  • Transformador toroidal no disponible

  • Desconexión de transformador toroidal

  • Señal de localización no disponible *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?