7ES02-0406-04

Tendencias

Aplicable al IFL12MC, al IFL12LMC, al IFL12MCT y al IFL12LMCT.

El dispositivo registra y muestra la media del aislamiento del sistema en forma de curvas. El dispositivo muestra las curvas correspondientes los siguientes periodos:

  • última hora (1 punto cada 2 minutos)

  • último día (1 punto por hora)

  • última semana (1 punto por día)

  • último mes (1 punto por día)

  • último año (1 punto por mes)

La escala del gráfico se ajusta automáticamente a los datos mostrados para optimizar la precisión de la pantalla.

Las curvas muestran una tendencia general sobre cómo el aislamiento del sistema evoluciona a lo largo del tiempo. Estas se calculan a partir de medias relacionadas con periodos más cortos o más largos, dependiendo de los gráficos. Por tanto, los gráficos pueden no mostrar fallos de aislamiento transitorios cuando estos se estabilizan con el paso del tiempo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?