7ES02-0406-04

Descripción general del hardware

El Vigilohm IFL12MC / IFL12LMC / IFL12MCT / IFL12LMCT y el IFL12C incluyen 5 y 4 bloques de terminales, respectivamente.
1 Relé de alarma
C Fuente de alimentación auxiliar
C Indicador LED de estado del producto
D Indicador LED de comunicación
E Botón Menú
F Indicador LED de ausencia de alarma
G Botón esc
H Indicador LED de alarma
I 3 botones de menú contextual
J

Etiqueta

NOTA: Escanee el código QR para visualizar la documentación del dispositivo: Enlace al código QR

K comunicaciones RS-485
L Conexiones para 12 transformadores toroidales
M Entrada de tensión *
N Pantalla de cristal líquido
O Junta
P Referencia comercial y datos de fabricación
Q

Etiqueta de especificación

NOTA: Escanee el código QR para visualizar la documentación del dispositivo: Enlace al código QR

L Pinza de montaje sobre carril DIN

Referencia comercial del dispositivo

Modelo Referencia comercial
IFL12C IMDIFL12C
IFL12MC IMDIFL12MC
IFL12LMC IMDIFL12LMC
IFL12MCT IMDIFL12MCT
IFL12LMCT IMDIFL12LMCT
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?