7ES02-0406-04

Aplicación

En esta sección se explican los siguientes ejemplos de la aplicación de localización de fallos de aislamiento para sistemas de alimentación sin conexión a tierra:

  • Localización de la alarma de aislamiento con el IMD

  • Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red externa

  • Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red de comunicación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?