7ES02-0406-04

Formato de las tablas de registro Modbus

Las tablas de registro constan de las siguientes columnas.
Address (Dirección)
Dirección de Modbus, en los formatos decimal (dec) y hexadecimal (hex).
Registro
Registro de Modbus, en formato decimal (dec) y hexadecimal (hexadecimal).
L/E
Registro de solo lectura (L) o de lectura/escritura (L/E).
Unidad
Unidad en la que se expresa la información.
Tipo
Tipo de datos de codificación.
NOTA: Para el tipo de dato Float32, el orden de bits cumple el formato Big Endian.
Rango
Valores permitidos para esta variable, normalmente un subconjunto de los que permite el formato.
Descripción
Proporcione información acerca del registro y los valores aplicados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?