Restb
Puede acceder a los parámetros de restablecimiento del dispositivo seleccionando .
Los parámetros de restablecimiento son Rest. reg., Rest. tend. y Reaj. fábrica.
Los parámetros Rest. reg. y Rest. tend. no son aplicables a IFL12C.
Aunque al realizar restablecimientos de registros o tendencias la información de los registros o tendencias existentes se borra, los valores de los parámetros de ajuste no se modifican. Al realizar un restablecimiento de fábrica, el dispositivo se reinicia y se lanza la puesta en marcha automática. Además, los valores de los parámetros de ajuste se restablecen en su valor predeterminado.
La siguiente es la lista completa de los parámetros de ajuste, su valor predeterminado y los valores permitidos:
| Parámetro | Valor predeterminado | Valores permitidos |
|---|---|---|
| Alarma. aisl. |
IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT y IFL12LMCT: 10 kΩ IFL12C: Bajo |
IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT y IFL12LMCT: 0,2...200 kΩ IFL12C: Bajo, Medio y Alto |
| Retr.. al. aisl. * | 0 s | 0 s...120 mn |
| Aplicación * | Circ. Pot. |
|
| Filtrado | 40 s |
|
| Frecuencia * | 50 Hz |
|
| Adapt. v * | Ninguno |
|
| Nombre de canal | CANAL – 1 a CANAL – 12 para los 12 canales |
La longitud del nombre de canal se ajusta automáticamente dependiendo de la selección de caracteres. Por ejemplo, si el nombre de canal contiene solo el carácter “W”, la longitud máxima es de 8 caracteres, y si el nombre de canal solo contiene carácter “I”, la longitud máxima es de 18 caracteres. |
| Repet. al. aisl * | FS |
|
| Repet. al. conf * | ENCENDIDO |
|
| Prueba c. repet. * | ENCENDIDO |
|
| Dirección | 1 | 1...247 |
| Velocidad en baudios | 19200 |
|
| Paridad | Par |
|
| Modif. contraseña | 0000 | 0000...9999 |
| Activación (contraseña) | APAGADO |
|
| Contraste | 50% | 10...100% |
| Retroiluminación | 100% | 10...100% |
| Salvapant. * | APAGADO |
|