7ES02-0406-04

Configuración de red

Puede configurar los parámetros de red eléctrica para que se ajusten a las aplicaciones eléctricas que pretende supervisar.

Puede acceder a los parámetros de red del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Red.

Los parámetros de red son:

  • Aplic.

  • Filtrado

  • Frequencia

  • Adapt. v

  • Nombre de canal

Los parámetros Aplic., Frecuencia y Adapt. V no son aplicables al IFL12C.

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?